This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20195:LM5021MM-2

Guru**** 2892840 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/872237/pmp20195-lm5021mm-2

器件型号:PMP20195

您好!

我正在设计 PMP20195参考设计。

您能不能建议 使用 RLTI-1177变压器、330 μ H、TH 的替代产品?

 我们正在寻找一款现成的经济高效型变压器!

此外、您能否提供 EAGLE 格式的 PMP20195原理图。 以缩短上市时间。

此致、

Neil Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    这里的响应与另一个帖子相同。

    但请在 Renco 处联系 Ian 以获取变压器

    Ian Rensing

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    适合 XF1保险丝座的保险丝是什么? 未看到 Littlefuse 器件型号?

    谢谢、

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    支架看起来是用于 TR5类型的保险丝。  我找不到设计中使用的确切器件型号。  我会说3A 保险丝应该能够正常工作。  通常、我们使用慢熔类型、因为这只是用于灾难性保护。

    谢谢、

    Robert