This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00386:我们正在寻找在没有远程控制操作的情况下开发 BLDC 风扇。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00386, UCC28630, DRV10987, DRV10983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/871939/tida-00386-we-are-looking-for-development-of-bldc-fan-without-remote-control-operation

器件型号:TIDA-00386
主题中讨论的其他器件: UCC28630DRV10987DRV10983

我们正在寻找在没有远程控制操作的情况下开发 BLDC 风扇的方法。 风扇速度应通过定制稳压器设计进行调节、并应在旧的交流风扇稳压器设计中进行改装。 该器件是否适合我所期望的相同设计。 所有的门架都可能不会显示有兴趣使用遥控器操作、也不会显示有兴趣使用旋钮开关操作。 请提供您的想法。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉里

    让我与设计负责人核实一下、然后返回给您。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giri、

    下面是 TIDA-00386的方框图:

    听起来好像您在尝试用三相无刷直流风扇设计替换交流风扇设计。 我专门负责方框图中的电机驱动器部分、如果您选择将 TI 用于交流/直流稳压器电路、我建议您向他们询问有关 E2E 的特定器件型号的问题(在本设计中为 UCC28630)。

    DRV10983或 DRV10987 (请查看此文档以了解详情: http://www.ti.com/lit/an/sloa274/sloa274.pdf)--would成为风扇应用的理想选择。

    如方框图所示、MSP430控制 DRV10983的 DIR 和速度输入引脚。 让我们更详细地讨论一下这些引脚。

    方向:

    DIR 引脚是3.3V 数字输入引脚。 当为低电平时、相位驱动序列为 U→V→W、而当为高电平时、相位驱动序列为 U→W→V。这会改变方向。

    许多客户决定是要更改 DIR (这需要在高电平和低电平之间切换电路以及进行一些额外的调整)还是固定的(在这里可以轻松地连接到 GND 或上拉至 V3P3)。  

    速度:

    速度引脚是"旋钮开关"最合理的位置。 具体而言、速度引脚可配置为接受 PWM 或模拟电压。 配置 PWM 后、它将占空比作为速度百分比(其中0%为关断、100%为最大速度、更多详细信息请参阅数据表部分:数字 PWM 输入模式速度控制)。 配置模拟电压后、~3.3V 的百分比将决定速度命令(其中 GND 为 OFF、3.3V 为最大速度、有关更多详细 信息、请参阅数据表部分:模拟模式速度控制)。

    由于您说的是旋钮、它听起来像是电位计从 V3P3 (或3.3V)运行、当器件配置为模拟输入时、可能是控制速度的最佳方法。

    最棒的

    Cole