This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-010042:未找到较早版本的编译器18.1.0.LTS

Guru**** 2523290 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR2433, MSP430F5132, MSP430FR2433, TIDA-010042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/870038/ccs-tida-010042-older-compiler-version-18-1-2-lts-not-being-discovered

器件型号:TIDA-010042
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR2433MSP430F5132MSP430FR2433

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 Spy 双线在分线板上对 MSP430F5132器件进行编程。 我正在使用 MSP-EXP430FR2433 Launchpad。 我下载了所需的编译器版本、但 CCS 未发现它?

如何查找安装编译器版本的目录?

此外、在订购完整电路板之前、如何验证我是否已使用 SP-bi-wire 成功对 MSP430器件进行了编程?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amar:

    如果您已将其安装在以下目录中(您的 CCS 版本可能不同)、则 CCS 将发现它。  这是我的计算机上的位置。

    您可以在 CCS 中通过单击项目属性来验证这一点-请参阅此处。

    听起来您使用 MSP430FR2433 Launchpad 通过线控 Spy 对 MSP430F5132进行编程、因此如果编程期间出现任何问题、您将看到错误。  我假设您正在对 TIDA-010042参考设计附带的示例代码进行编程、在这种情况下、您应该可以继续操作。

    这是否能回答您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 未发现编译器  

    18.1.0.LTS

    我正在使用18.12.3编译器、但要切换到18.1.0.LTS。  

    您能不能浏览一下我如何让 CCS 发现它并使警告消失的过程。 我已尝试通过帮助->安装新软件来下载它

    如您所见、CCS 无法识别下载的编译器

    我尝试添加路径、但找不到它?

    如何获得 CCS 以允许我选择正确的编译器版本、从而使警告消失?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amar:

    我在您的最后一个屏幕截图中没有看到该版本的编译器、因此我怀疑这就是它没有看到它的原因。  如果您安装了 ti-cgt-msp430_18.1.0.LTS、则应该会有一个名为 ti-cgt-msp430_18.1.0.LTS 的目录。

    在我的计算机上、我将该版本复制到 CCS\tools\compiler 目录中。  启动 CCS 时、IDE 会查找新安装的工具(在本例中为编译器)、并将其添加到适当的属性中、并可在编译器下拉列表中进行选择。

    我想问一个更好的问题、为什么您不只选择最新的编译器、而不是尝试安装此旧版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amar 您好!

    几天以来,我没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。