This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00909:TIDA-00909可用于测试

Guru**** 2541740 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00909, BOOSTXL-3PHGANINV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/872090/tida-00909-tida-00909-availability-for-testing

器件型号:TIDA-00909
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-3PHGANINV

您好!

我们正在开发小尺寸 PM 电机、我们希望尝试使用 TIDA-00909作为电机的控制器。 TIDA-00909是否可用于测试目的? 如果是、订购该产品的程序是什么?

此致、

Alexey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexay、

    感谢您关注 TIDA-00909。  

    您可以通过以下链接订购 EVM 器件型号 BOOSTXL-3PHGANINV。 该 EVM 的设计几乎与 TIDA-00909相同、不同之处在于我们在硬件中添加了额外的过流保护。 请参阅以下链接以查找 EVM。 您还可以从中下载更新的设计文件。 :  

    http://www.ti.com/tool/BOOSTXL-3PHGANINV

    谢谢。  

    此致、
    Martin Staebler

    德克萨斯州政府