This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-03050:TIDA-03050和 TIDA-03040之间有什么功能差异?

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-03050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/871397/tida-03050-what-are-functional-differences-between-tida-03050-and-tida-03040

器件型号:TIDA-03050

大家好、  

您能告诉我 TIDA-03050和 TIDA-03040之间电流感应解决方案的区别吗? 两种设计各有哪些优势?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi、请接受我们对您在此处提出的问题的延迟回复所表示的歉意。  我们已联系这两个设计的设计负责人、您应在接下来的1-2个工作日内收到回复。  

    此致、

    John Fullilove

    经理、参考设计运营

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    没问题。 感谢 您的支持!

    此致、
    Ochi