This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR33630CDDAEVM:在 PFM 模式下运行时,LMR33630CQ1-WSON 器件可能不稳定

Guru**** 2979390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/871799/webench-tools-lmr33630cddaevm-the-lmr33630cq1-wson-device-may-not-be-stable-when-operating-under-pfm-mode

器件型号:LMR33630CDDAEVM

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

在 PFM 模式下运行时、LMR33630CQ1-WSON 器件可能不稳定-这意味着什么? WEBENCH 仿真器运行正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    您能否共享您的设计、以便我们查看输入以及相应的消息和仿真?

    以下是您共享设计的方法、供您参考:

    此致、

    模块