This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01480:有关启动的问题

Guru**** 2988470 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/871754/tida-01480-questions-about-startup

器件型号:TIDA-01480
主题中讨论的其他器件:TPS65023
大家好、 

我有一位客户对 TIDA-01480有一些疑问

我无法理解电路到底是如何启动的。 我再次准备了 TIDA 图(因此这与 TIDA-01480完全等效):


VIO 是启动时最重要的电压、因为该电压用于生成电源序列。
同时、该电压通过 SEQ 信号 EN_SEQ_LDOA 进行控制-或最初被阻断!? 
我不理解这个环路- LDO2的输出直接连接到它自己的使能输入。 (表2是纯线缆连接) 复位按钮 S1仍然可以发挥作用、但根据数据表 TPS65023、它只影响 VDCDC1输出。   一个重要的问题是、TIDA-1480板是否在未对接 FPGA 板的情况下从 J7启动?


此致
Mihir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mihir、

    您可以将 EN_LDO 上拉至 VSYS。

    正确答案:并非所有 EN 信号都可以直接上拉至 VIO。 首先需要导通的任何电源轨都应将 EN 引脚上拉至输入电源。

    我同意您的看法、即 TPS65023的 LDO_EN 似乎已上拉到其自己的输出、这显然毫无意义。 如果将使用 LDO 为 MCU 供电、然后使用 GPIO 启用其余电源轨、则应将该 LDO_EN 引脚上拉至 VSYS 而不是 VIO。