This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22170:IM PMP22170我需要两个隔离式输出。

Guru**** 2903740 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/871152/pmp22170-im-pmp22170-i-need-both-isolated-output

器件型号:PMP22170

在 PMP22170中、现有设计是一个隔离式输出和一个非隔离式输出。 我们需要两个具有 PSR 的隔离式输出。 需要修改原理图以获得反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实现两个隔离式输出的最佳方法是对具有最高功率级别的隔离式输出使用光耦合器反馈。 这将在交叉稳压条件下对这一个输出提供完美稳压、并对第二个(较低功率)输出提供合理稳压。

    如果无法使用光耦合器、则当初级侧电压几乎没有负载(PSR)并且次级绕组负载过重时、交叉调节会成为一个困难的问题、因为变压器漏电感会降低输出电压调节性能。 在 PMP22170参考设计中、5V 输出是初级侧基准、在一定程度上有助于调节更高输出功率的隔离式10V 输出。

    对于两个隔离式输出电压、我建议尽可能加载初级稳压电压、并紧密耦合两个隔离式输出变压器绕组。 如果两个隔离式输出之间共用一个 GND、则创建一个分接次级、其中较低的输出电压是较高输出绕组的一部分。 与两个单独的次级绕组相比、这应改善输出电压极值和交叉调节。

    根据电流/功率级别、可以将隔离式输出电压设置得更高、并对一个或两个输出使用线性稳压器。 由于 LDO、这种方法可提供出色的输出电压调节、但会降低效率并可能带来热挑战。 如果负载平衡良好并且变化不大、这可能是一个好的解决方案。

    请考虑联系当地的德州仪器(TI)应用现场工程师(AFE)、以讨论您的设计的细节。