This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP30336:如何使用 LM5155-Q1更新此设计?

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, LM5155, PMP30336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/870092/pmp30336-how-to-update-this-design-with-lm5155-q1

器件型号:PMP30336
主题中讨论的其他器件:TPS40210LM5155

大家好、我想重复使用参考设计 PMP30336开关是一种隔离式3W 汽车偏置稳压器参考设计(反激式拓扑)。 但是、控制器是 TPS40210、这是一个旧部件。   我能否直接 将其替换为下一代 LM5155? 或者、当我们更改为 LM5155时、需要进行什么类型的修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果输入和输出功率规格相似、您将能够重复使用此设计的部分。 功率级应相同、但新控制器具有不同的引脚排列、某些引脚具有不同的功能。 沿 PMP33036原理图顺时针方向旋转:

    引脚10 (VDD)类似于 LM5155的引脚1 (BIAS)

    引脚9 (BP)类似于 LM5155的引脚2 (VCC)

    引脚8 (GDRV)类似于 LM5155的引脚3 (GATE)

    引脚7 (ISNS)类似于 LM5155的引脚5 (CS)。 电流限制为100mV、而不是150mV、因此会略微改变感测电阻。

    引脚6和11 (GND)与 LM5155的引脚4、7和 EP (GND)相似。 LM5155使用4和7隔离模拟和电源接地回路、以帮助降低 EMI。

    引脚1 (RC)现在是 LM5155的引脚10 (RT)。 现在、只需要一个电阻器即可对开关频率进行编程。

    引脚2 (SS)类似于 LM5155的引脚9 (SS)

    引脚5 (FB)与 LM5155的引脚8 (FB)相似。 现在的稳压电压为1V、而不是700mV。 您应调整 R15以应对此更改。

    引脚4 (COMP)类似于 LM5155的引脚6 (COMP)

    引脚3 (DIS/EN)现在是 LM5155的引脚12 (UVLO)。 借助新引脚、可选电路集成到 LM5155中。 现在、只需两个电阻器即可对导通和关断时间进行编程。

    我建议再次使用 LM5155数据表中的公式进行计算、以确保元件值接近。

    希望这对您有所帮助

    谢谢、

    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    从您的反馈中可以清楚地看出、它可以用 LM5155替换、只需进行非常细微的修改。 我将根据您的建议来做。

    顺便说一下、我尝试从 Wurth 找到器件型号为750317059的变压器、但我找不到任何变压器。 您能告诉我它是哪个器件、以及如何申请此样片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这是 Wurth 帮助设计的定制变压器。 我会联系 Swaroop Vaidyanath (Swaroop.Vaidyanath@we-online.com)询问样片。

    谢谢、

    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    好极了。 请告诉我何时可以获得样片。 20件足以满足我们的首次生产需求。