This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/ADS4145:ADS4145工具

Guru**** 2856710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/869956/webench-tools-ads4145-ads4145-tools

器件型号:ADS4145

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

安装 MCR 后,我尝试操作 TIGAR_release1P4,并收到此错误信息:

我自己的例外:加载库 C:\Program Files (x86)\MATLAB Compiler Runtime\v79\bin\win32\mclmcr.dll 时发生致命错误:应用程序由于其并行配置不正确而无法启动。 有关更多详细信息、请参阅应用程序事件日志或使用命令行 sxstrace.exe 工具。

我有 Windows 10操作系统。

我认为有人帮助您纠正此应用。

谢谢、

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yinon、

    这是一个非常旧的软件工具、可能无法 在 Windows 10中使用。 您可以尝试使用 Windows 7吗?

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yinon、

    尝试从以下链接下载 GUI。 我刚刚在 Windows 10操作系统上尝试过此操作、没有任何问题。

    此致、

    Jim

    txn.box.com/.../jmksr0myxny58j1r1w9s5dpduypmhrye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、SPI GUI 运行良好。 同时、我会寻找一个仿真工具。 有一个新版本的老虎(或相当的)女巫会在窗户10上工作吗? 谢谢、 Yinon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yinon、

    请访问以下链接、查看 TI 提供的最新工具和仿真器。

    此致、

    Jim

    www.ti.com/.../overview.html