This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS62748:具有双输出的最高效 DC-DC 转换器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62740, TPS62748, TPS62840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/871014/webench-tools-tps62748-most-efficient-dc-dc-converter-with-dual-output

器件型号:TPS62748
主题中讨论的其他器件:TPS62740、 TPS62840

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我正在寻找 具有双路输出的最高效直流/直流转换器。 我将看到 TPS62748和 TPS62740。 当比较数据表时、两个稳压器几乎相同。 但是、当我在 TI 链接中搜索时、TPS62740的 IQ 似乎较低、因此它应该更高效。 是真的吗? 在数据表中、两个稳压  器的静态电流均为360nA、而在链接中、TPS62740的静态电流为300nA、TPS62748的静态电流为360nA。 我信任哪一个? 链接还是数据表? 请澄清。  

http://www.ti.com/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-down-buck/buck-converter-integrated-switch/products.html#p238min=1.5;4.2&p238max=4.2;6&p634min=-17;1.8&p634max=1.8;92&p451max=0.05;0.5&p236typ=0.00006;0.2&p212max=51.02040816326531;100&sort=p236typ;asc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    在 d/s 的电气特性中、两种 条件下的 Iq 均为360nA。 您还可以查看此器件 TPS62840、 它在 IQ 方面是同类产品中最佳的。