This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10833:请为 Tj=125C 的 UCC28C42建议替代器件

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42, UCC28C42-Q1, UC1843A, UC1842, UC1842A, UCC2813-0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/870943/pmp10833-please-suggest-alterante-part-fro-ucc28c42-with-tj-125c

器件型号:PMP10833
主题中讨论的其他器件:UCC28C42UCC28C42-Q1UC1843AUC1842UC1842AUCC2813-0

您好!

EVM 中使用的 UCC28C42 IC 的结温最高仅为105°C。 您可以建议 Tj=125或更高的替代器件吗?

开关频率小于200kHz。

谢谢、此致、

Ajmal T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajmal、  

    您可以使用引脚对引脚器件 UCC28C42-Q1、该器件的 Tj 高达125C。

    此外、您还可以考虑以下器 件:UC1842、UC1842A、UC1843A、UCCx800、UCCx802和 UCCx803、  UCC2813-0/-2/-3-Q,......... 可能需要对电路进行一些修改

    此致、

    Teng




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    非常感谢您的建议。

    此致、

    Ajmal T