This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9780:如何更改电荷泵的输出电流?

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9780, TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/869718/pmp9780-how-to-change-the-output-current-of-the-charge-pump

器件型号:PMP9780
主题中讨论的其他器件: TPS65131

您好、专家、

我的客户正在评估此参考设计 PMP9780。 它们希望获得更大的电荷泵电路输出电流(最大15mA)。

您对此有什么建议。 您能否提供用于参数计算的任何公式?

谢谢!

此致、

Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    由于 IC 中的内部晶体管、电荷泵中的电流受到限制、因此无法增大电流。

    谢谢

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我认为 TPS65131只能更改电荷泵的导通时间和关断时间。

    您能否解释一下、哪个内部晶体管会影响电流限制?

    此致、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    很抱歉、我对您原来的问题感到困惑。

    电荷泵电流受升压轨可提供的功率(6.3V 电源轨)的限制。

    该 IC 可支持高达2A 的开关电流、因此具有3.3V 输入和6.3V 输出、这意味着最大电流为~700mA

    电荷泵对输出电压进行三倍采样、因此这意味 着电流的1/3。  

    除此之外、电容器的充电和放电会产生一些纹波、这些纹波将根据负载电流而变化。

    通常、电荷泵能够支持高达50mA 的电流、而不会出现任何问题。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您的回答。

    实际上、在本参考设计中、规格规定最大电流为10mA (如图所示)。 我的客户在实际电路板上证明了这一价值。 如果电流较大、输出电压将下降。

    那么、是否有任何方法可以增大输出电流?

    我已经建议客户增加飞跨电容器的电容值、但仍然无法提供更大的电流。 您对您的观点有什么看法吗?

    如果我们能够帮助客户提高电流、他们将购买我们的解决方案。

    此致

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    我对电路进行了更多的研究。  我唯一能想到的是、6.3V 电源轨上的负载不足以维持电荷泵。

    当客户尝试加载+16V 电源轨时、6.3V 电源轨上的负载是多少?  如果没有足够的负载、则电压将开始下降。

    我不能想到任何其他原因。 我们可能需要从涉及的产品线中找人。

    谢谢、

    Robert