This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/CD74HC4538-Q1:TINA-TI 上 CD74HC4538-Q1的仿真

Guru**** 2510545 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4538-Q1, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/869814/webench-tools-cd74hc4538-q1-simulation-of-cd74hc4538-q1-on-tina-ti

器件型号:CD74HC4538-Q1
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我正在 TINA-TI 上模拟 CD74HC4538-Q1、但我无法从该单稳态获得所需的输出。 我正在使用 SPST 开关生成触发脉冲、但即使在获得触发脉冲后、单稳态也保持稳定状态。

请帮助、我在哪里出错了?  

我在下面附上了原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanisha、

    我将请我们的仿真专家查看此帖子。 由于假期、他可能会在回到您之前有一些延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanisha、

    此 PSPICE 模型旨在以非常具体的方式使用。 如果不能准确地使用实际器件、我不会相信其输出能够保证其行为。

    如您所见、我们提供了单稳多谐振荡器的常见常见常见问题解答。 您能否提供您的 TINA 文件以便我可以测试您构建的内容、但我建议您不要使用其 TINA 模型进行测试。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../monoshot.CIRThis是用于仿真的 TINA 文件、但是 用于生成图中所示触发器的 SPST I 无法在 TINA 文件中导出、因此我用电线替换了它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanisha、

    模型不能正常工作。 我不建议您使用此模型。 我们正在为单稳态多谐振荡器更新此 SPICE 模型、但我没有预期的完成日期。

    谢谢!

    卡兰