This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD 功率 MOSFET 的 TINA TI 模型。

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18510KTT, CSD18535KTT, CSD19505KTT, CSD18536KTT, CSD19506KTT, CSD19536KTT, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/869778/tina-ti-models-for-csd-power-mosfets

主题中讨论的其他器件:CSDCSD18510KTTCSD18535KTTCSD19505KTTCSD18536KTTCSD19506KTTCSD19536KTTTINA-TI

您好!

我对 TINA TI 比较陌生、因此如果我遗漏了一些非常明显的东西、很抱歉。

我正在搜索 CSD 功率 MOSFET 的模型。 我无法在 TI 工具中找到它们。 在网络上、我只能找到与 OrCAD 配合使用的加密 PSPICE 模型(我喜欢许多其他模型没有许可证。)

我很难相信、德州仪器不会自动发布用于其仿真器的模型、因为我们工程师选择在产品中设计的所有器件都是我们最容易仿真的器件。 如果我正在做一些移植的事情、您能告诉我模型库还是如何获得这些模型。

如果在发布 TINA 模型之前、TI 的政策实际上是等到这些模型被请求、那么我是否可以为以下器件提供模型:

CSD18510KTT

CSD18535KTT

CSD19505KTT

CSD18536KTT

CSD19506KTT

CSD19536KTT

如果这些模型尚不可用于 TINA TI、请确认 TI 是否准备好使其可用以及可能需要多长时间。

年体积将约为40K 晶体管。  我的电路每次迭代使用4个功率晶体管、3个 ORing FET 和一个热插拔 FET。

我正在设计热插拔控制器。 市场上没有合适的控制器、因此我正在定制电路。 它将在9V 电压下将12V 转换为负载轨(VDS 大约为3V)。 负载在240W 时具有恒定功率、电容约为4mF。 如果我以100us 的电流进行开关、我会看到大约190A 的漏极电流脉冲。 您数据表中的 SOA 图形非常棒、看起来这些器件中的任何一个都可以正常工作、但我需要进行仿真才能确定设计。

非常感谢、

Mike Veal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您关注 TI FET。 TI 不会在公共网站或论坛上发布或发布未加密模型。 我将向您发送朋友请求。 一旦您接受、我将通过私人邮件向您发送未加密模型。 将模型导入 TINA-TI 的过程在以下应用报告中进行了说明:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    再次感谢您关注 TI FET。 我刚刚向您发送了一封私人邮件中的模型。 我将关闭该线程。 如果遇到任何问题、请随时与我联系。