This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61322:在 webench 上进行 TPS61322评估

Guru**** 2767225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61322, TPS61022, TPS61023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/869742/webench-tools-tps61322-tps61322-evaluation-on-webench

器件型号:TPS61322
主题中讨论的其他器件: TPS61022TPS61023

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

尝试在 webench 上评估器件 TPS613221A 的一些设计要求。 但我似乎无法让 webench 运行。 显示设计参数不正确。

2 节串联 AA 电池的输入电压为0.9-3.2V。

300mA 至500mA 时输出电压为3.3V。 我还不确定确切的电流消耗。

我想检查器件在工作温度范围和电流消耗范围内是否稳定、并尝试确定效率以及所需的电感器和电容器规格。

您能帮助解决这个问题吗?

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    TPS61322及其变体超出了输入的最大占空比限制(0.9V 输入电压至3.3V 输出电压)。 该设计是在工具中以大约100mA 的较低输出电流创建的。 但是、我们将仔细检查300mA-500mA 时涉及的计算结果、这可能是由导致占空比违例的电流增大而导致的更大损耗。 因此、TPS61322可能无法用于更大的电流。 您可以在工具中查看 TPS61022和 TPS61023等其他替代方案。 如果您有更多问题、请告知我们。

    此致、

    模块