This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM76003-Q1:WEBENCH@POWERDESIGNER BUG

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/869496/webench-tools-lm76003-q1-webench-powerdesigner-bug

器件型号:LM76003-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

请参阅下面的图片、

此 LM76003-Q1直流/直流转换器器件支持8.4电压- 3A 输出、支持 数据表中的输出电压范围。

但是 、虽然使用 WEBENCH 进行设计 、但它显示错误"首选器件不能与您选择的输入配合使用"。

请就此提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、

    LM76003-Q1是一款降压转换器 IC。 您指定的 VinMin 为5V、低于您所需的8.4V 输出电压。 请将 VinMin 增大到大于 Vout、以便创建设计。  

    此致、
    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    感谢您的回复和支持。

    它确实工作良好。 :)-

    此致、

    Karthikraja