This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMP93601:如何将 J2连接器引脚连接到 Dexter 器件型号 DX-0875引脚,以及如何校准 LMP93601以使温度精度达到0.1度

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP93601, LMP93601EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/889606/webench-tools-lmp93601-how-can-i-connect-j2-connector-pin-to-dexter-part-number-dx-0875-pin-then-how-to-calibrate-lmp93601-to-get-temperature-accuracy-to-0-1-degree

器件型号:LMP93601

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

请告诉我如何将 LMP93601 EVM J2连接器引脚编号与 Dexter 器件型号 DX-0875 4引脚连接(一个是正极端子、负极端子、外壳(接地)、热敏电阻)。 如何校准温度可达到0.1°C 的精度。 谢谢你

(注意:我已将 Dexter 研究中心 热电堆传感器 DX-0875发送给 TI 技术支持)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您可以向我发送热电堆的数据表吗?  我在 Dexter Research 网站上找不到它

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Dexter-research-center-st60_5F00_to18_2D00_1-Dx_2D00_0875-data-sheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

      我昨天没有收到 TI 的反馈? 我确实向 TI 支持电子邮件发送了一些消息 它涉及寄存器参数。 应用程序时、我们将会看到它。 它在屏幕上显示错误信号。 您能很快给我反馈吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

      我们加载了设备管理器、然后尝试安装应用程序软件。 但在应用时、寄存器参数显示错误。 您能帮助解释为什么应用程序出现错误吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您能给我发送您收到的错误消息吗?  此外、您使用什么操作系统来运行软件应用程序?   

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

      我们为 LMP93601EVM 加载了器件管理器、直到这里没有问题。 但是在打开应用程序之后,我们在筛选时遇到错误。

    包含在 DX-0875数据表的上面  ,是否可以将 DX-0875传感器引脚配置确认为 LMP93601 J2引脚编号? 谢谢你。

     此致、

     Tom Chiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好:早上好、David。

     我们在使用 LMP93601 EVM 与原型的 DX-0875温度传感器开发方面取得了更好的进展。

    我们现在可以下载设备管理器并运行应用软件。 应用软件可以识别 LMP93601 EVM 板、而 LMP93601 EVM 可以识别正确的应用软件。

     在上述成功之后、我们将温度传感器 DX-0875连接到 LMP93601 EVM J2引脚。  在此阶段没有任何信号重新制造。 您能不能为我提供有关传感器和 EVM J2引脚编号配置的帮助,以及安装参数设置要求,以使传感器和 EVM 正常工作。 工作后、如何使用 EVM 封装软件校准 使用 EVM 板的 DX-0875精度。

     您能否将 Gerber 文件作为我的初始请求发送给我、成功开发后、我们计划使用此演示 EVM 接线图将其修改为我的生产环境、同时将 DX-0875用于高产量应用。 请支持我此程序可以捕获冠状病毒应用程序。 再次感谢你

       此致、

     Tom Chiang

     Holo 图像

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我已随附 LMP93601EVM 用户指南、该指南应能帮助您设置 EVM。

    e2e.ti.com/.../sniu020a.pdf

    J2引脚配置的用户指南第13页上提供了原理图。  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:我在 google .com 上看到了这本手册,我们能够使用 Dexter research 热电堆传感器 Dx-0875信号和应用程序来运行 EVM 演示板。 但我们仍然尝试从工作信号转换到温度中学习。

    您知道怎么做吗? 完成此工作后,将需要设计生产电路电子布局板。 如果我使用 EVM 板作为基础,请修改 EVM 电路图。 将其投入生产,然后我必须从 TI 订购大量的控制芯片。 为了让我的设计人员能够轻松地移动,我能否拥有此 EVM Ferber 文件和 EVM 固件。我的团队可以将所有 TI 技术重新封装作为我的生产用途。 我可以有这两项吗? 谢谢你

     此致、

     Tom Chiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    有关 Gerber 和固件文件的信息、请给我发送个人邮件。  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     成功地将 DX-0875传感器连接到 LMP93601EVM 后、我们确实在屏幕上播放了"adc_One_shot"、"Graph"、"Sensors"、如何将其转换为数字读出? 如果我在 DX-0875热传感器前面放置一些热源、我会得到温度读数吗? 如何使其能够测量体温。 谢谢你

       此致、

       Tom Chiang

       Holo 图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您是否在以下寄存器中看到数字数据?

    通道1:0x20-0x21   

    通道2:0x22-0x23   

    通道3:0x24-0x25   

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

       我收到了你的消息。 我将把它放在那里、然后再次测试。

     谢谢、祝您周末愉快。

    此致、

     Tom Chiang

     Holo 图像

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     我们在屏幕上看到了这三个通道编号。 我们仍然尝试确定如何将 DX-0875连接到 EVM 连接器。

    周末愉快

    此致、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    DX-0875传感器具有单端模拟输出、 而 LMP93601EVM 具有差动输入。 您需要在传感器和 ADC 之间插入一个模拟到差分放大器、或者更简单的解决方案是使用单端低噪声 ADC。

    这里是一些单端 ADC 器件、您可以从中进行选择。

    http://www.ti.com/data-converters/adc-circuit/precision-adcs/products.html#p1028=1;2&p158=I2C;SPI&p776=Single-Ended&p1498=Catalog;High%20Temp&o4=ACTIVE

    此致、

    Danilo