This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 再生制动概念

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323, DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/892836/regenerative-braking-concept

主题中讨论的其他器件:DRV8323DRV8353
您好!
我们要求电机控制器通过再生制动驱动5KW。
您是否有一些用于再生的参考设计和软件算法?
还想了解再生制动的参考硬件设计。   
谢谢、
Sunil G
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sunil、

    感谢您在 MD 论坛上发帖!

    我们提供以下支持再生制动的电源参考设计: http://www.ti.com/tool/TIDA-01505

    我们的 DRV8353和 DRV8323在该功率级别下工作正常、但该算法将在 C2000处理器上运行。 我将转发你的帖子、以供他们推荐。

    请注意、该帖子不会移动、但 C2000团队将收到通知。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有用于再生制动的5KW 设计。 但控制环路应在默认情况下处理该问题。 只要有办法将推入直流总线的能量从再生中吸走、就可以安全地这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Adam 和 Ramesh、
    您能否向我们分享可执行上述部分/功能的微控制器目录。
    此致、
    Sunil G
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C2000系列微控制器能够控制电机驱动器的电机驱动和再生功能。 请访问下面的链接以了解更多信息。

    http://www.ti.com/microcontrollers/c2000-real-time-control-mcus/overview.html

    此器件将进行控制、您需要一个电源电路/电压和电流感应电路来连接此 MCU。

    如果问题得到解决,请关闭该主题。 谢谢。