This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要具有 BLE 功能的 SoC

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F-Q1, CC2642R-Q1, CC2652R, CC2642R, CC2541-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/887440/need-an-soc-with-ble-capabilities

主题中讨论的其他器件:CC2640R2F-Q1CC2642R-Q1CC2652RCC2642RCC2541-Q1

您好!

我正在搜索具有汽车级 BLE 功能的 SoC。请推荐一些 IC。 在这里、我将有四个不同的 BLE 模块连接到一个主设备。我需要同时向主设备传输数据。

因此、请建议拓扑以及此拓扑如何在 BLE 设计中实际实现。另请共享设计指南。需要。如何一次将四个 BLE 从设备连接到单个主设备。如何在较低级别完成连接。在较低级别是否会丢失连接。将会 当我与一个 BLE 器件通信时、其他模块变为低功耗。实际发生了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amal:

    对于汽车级 BLE SoC、您应该查看 CC2642R-Q1或 CC2640R2F-Q1。 CC2642R-Q1是 TI 当前推出的 BLE SoC 产品、其闪存和 RAM 比 CC2640R2F-Q1多。

    对于您的用例、我建议使用 CC2642R-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您提出该器件的建议。另请说明以下问题:

    "因此、请建议拓扑以及此拓扑如何在 BLE 设计中实际实现。另请共享设计指南。需要。如何一次将四个 BLE 从设备连接到单个主设备。如何在较低级别完成连接。在较低级别是否会丢失连接。将 当我与一个 BLE 器件通信时、其他模块变为低功耗。实际发生了什么?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议的拓扑是一个"中央"器件、可与四个"外设"器件形成连接。 您将在 SDK 中找到一些示例( 您可以在此处下载 SDK)。

    绝对可以处理4个与 CC2642R-Q1并联的连接。 根据 BLE 规范的定义、4个器件无法同时与中央设备准确通信。 中央将为每个外设定义连接插槽时间。

    有关更多详细信息、请参阅 Simple Link Academy 实验

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我之前提到的、我有一个传感器数据宽度为40位、我需要每5ms 进行一次采样。 我能否将 Zigbee 用于此应用?

    如何计算相同的数据速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否需要该器件同时处理 BLE 和 Zigbee?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、我只想使用其中的任何一个? BLE 或 Zigbee 都适合我吗?

    请参阅查看您认为哪些要求更适合该应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amal:

    要执行 Zigbee 通信、您需要 CC2652R 器件。

    一般而言、CC2642R 器件(尤其是 CC2642R-Q1 )不能用于执行 Zigbee 通信。

    截至目前、TI 不提供汽车级质量等级的 CC2652R 器件。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Amal"]因为我已经提到我的传感器数据宽度为40位、我需要每5ms 进行一次采样[/quot]

    根据大部分反馈、如果您需要汽车级器件、则需要使用 BLE、因为我们在汽车器件上不支持 Zigbee。  

    对于 BLE、最小连接间隔为7.5ms、因此您不能每5ms 接收一次采样数据、但您可以每5ms 对数据进行采样并将数据发送到主设备、例如、30ms。  

    中央设备还将安排具有5ms 保护时间的连接、以允许对讲机时间将上下文切换到下一个连接、并同步到新频率。 因此,您可以支持的最小 CI 是5*n+12.5ms,其中 n 是连接数,因此我建议使用大约32.5ms 的 CI。 您仍然可以从采样中每5ms 获取一次数据、但直到下一个连接间隔才能传输数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试在汽车的一个轮胎中使用 BLE SoC 并相应地收集数据。但我们的疑问是、大多数汽车兼容 LE 产品的工作范围为-40至105度。我们将 BLE 放置在轮胎内、以便达到最高温度 会上升到120度、这正是 BLE AEC-Q100 IC 无法处理的问题。 是否有任何与汽车兼容的 BLE 产品可用于此应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们只有符合 AEC Q100 2级标准的 BLE 器件、无法保证超出数据表定义的温度范围的器件的运行细节。 欢迎随时查看我们拥有的每个通过汽车认证的器件:CC2541-Q1 CC2640R2F-Q1和 CC2642R-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议。我们觉得该产品适合设计。但我发现 SoC 内部有内置温度传感器、但分辨率为2度。 在本例中、实际位分辨率是多少。具体而言、是 CC2642 IC 中的温度传感器。 您能提供更多有关相同内容的详细信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amal:

    我似乎已经回答了你的最初问题。 我们尽最大努力保留与初始问题相关的任何主题、并建议对新主题有疑问的任何人出于两个原因开始新主题。

    1) 1)它使该主题侧重于特定主题、因此可轻松搜索

    2) 2)相应的专家可以挑选您的主题并作出回应。  

    您是否会想到发布新话题、我将确保我团队中的某个人相应地回答您的新问题。 请随时将您的主题链接到此处以供我参考。