您好!
我正在搜索具有汽车级 BLE 功能的 SoC。请推荐一些 IC。 在这里、我将有四个不同的 BLE 模块连接到一个主设备。我需要同时向主设备传输数据。
因此、请建议拓扑以及此拓扑如何在 BLE 设计中实际实现。另请共享设计指南。需要。如何一次将四个 BLE 从设备连接到单个主设备。如何在较低级别完成连接。在较低级别是否会丢失连接。将会 当我与一个 BLE 器件通信时、其他模块变为低功耗。实际发生了什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在搜索具有汽车级 BLE 功能的 SoC。请推荐一些 IC。 在这里、我将有四个不同的 BLE 模块连接到一个主设备。我需要同时向主设备传输数据。
因此、请建议拓扑以及此拓扑如何在 BLE 设计中实际实现。另请共享设计指南。需要。如何一次将四个 BLE 从设备连接到单个主设备。如何在较低级别完成连接。在较低级别是否会丢失连接。将会 当我与一个 BLE 器件通信时、其他模块变为低功耗。实际发生了什么?
您好!
建议的拓扑是一个"中央"器件、可与四个"外设"器件形成连接。 您将在 SDK 中找到一些示例( 您可以在此处下载 SDK)。
绝对可以处理4个与 CC2642R-Q1并联的连接。 根据 BLE 规范的定义、4个器件无法同时与中央设备准确通信。 中央将为每个外设定义连接插槽时间。
有关更多详细信息、请参阅 Simple Link Academy 实验。
此致、
尊敬的 Amal:
要执行 Zigbee 通信、您需要 CC2652R 器件。
一般而言、CC2642R 器件(尤其是 CC2642R-Q1 )不能用于执行 Zigbee 通信。
截至目前、TI 不提供汽车级质量等级的 CC2652R 器件。
我希望这将有所帮助、
此致、
[引用 user="Amal"]因为我已经提到我的传感器数据宽度为40位、我需要每5ms 进行一次采样[/quot]
根据大部分反馈、如果您需要汽车级器件、则需要使用 BLE、因为我们在汽车器件上不支持 Zigbee。
对于 BLE、最小连接间隔为7.5ms、因此您不能每5ms 接收一次采样数据、但您可以每5ms 对数据进行采样并将数据发送到主设备、例如、30ms。
中央设备还将安排具有5ms 保护时间的连接、以允许对讲机时间将上下文切换到下一个连接、并同步到新频率。 因此,您可以支持的最小 CI 是5*n+12.5ms,其中 n 是连接数,因此我建议使用大约32.5ms 的 CI。 您仍然可以从采样中每5ms 获取一次数据、但直到下一个连接间隔才能传输数据。
尊敬的 Amal:
我似乎已经回答了你的最初问题。 我们尽最大努力保留与初始问题相关的任何主题、并建议对新主题有疑问的任何人出于两个原因开始新主题。
1) 1)它使该主题侧重于特定主题、因此可轻松搜索
2) 2)相应的专家可以挑选您的主题并作出回应。
您是否会想到发布新话题、我将确保我团队中的某个人相应地回答您的新问题。 请随时将您的主题链接到此处以供我参考。