This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR36015:更改仿真输出外观

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/892413/webench-tools-lmr36015-changing-the-simulation-output-look

器件型号:LMR36015

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

当我使用 Webench 工具运行负载瞬态时、仿真输出如下所示:

但是、是否可以在不同曲线上分离输出? 当仿真运行时、以下是它的外观、这是我理想情况下希望输出完全完成时的样子:

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    目前、WEBENCH 不支持单独的波形选项。 请注意、您可以删除另一个线程中发布的曲线、以查看各个曲线。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

    感谢您的回答! 是否有任何计划或更新可以在同一窗口中分离曲线? 此外、如何在另一个线程中布置曲线?

    谢谢、

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    感谢您分享您的反馈。 我们在 WEBENCH 开发路线图中有一项与波形查看器增强功能相关的待办事项任务、其中涵盖了您在单独图表中绘制曲线的请求。 由于其他优先事项、我们没有关于何时可以处理此问题的有效计划/时间表。

    Atul 提到这个 e2e 线程- https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/t/892418。 单击 Y 轴文本会显示一个菜单、您可以在其中删除曲线/探头、切换可见性(隐藏/取消隐藏)、更改颜色等 这可能有助于解决在同一图表上叠加所有曲线的当前方法存在的一些可用性问题。

    此致、

    Srikanth Pam