This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LP8867-Q1:SPICE 模型

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8867-Q1, TPS61194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/892171/webench-tools-lp8867-q1-spice-model

器件型号:LP8867-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61194

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!  

是否有适用于 LP8867-Q1 IC 的特定 SPICE 模型? 我们正在考虑将此 IC 用于新项目、并且作为设计过程的一部分、需要进行仿真。

请告诉我 LTSpice 软件是否提供解锁 SPICE 模型。

谢谢、

Rolando A.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Rolando

    我将与模型团队核实我们是否有 LTSpice 的未锁定模型。

    您能否提供有关您的项目的一些信息。

    如果您需要进一步的支持、可以与 TI 本地 FAE 进行通信以获得更多帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我们正在研究一种汽车架构、其中考虑4个串联、每个电流为80mA、调查涉及 TI 的一些差动 IC、例如 TPS61194或 LP8860、并决定我们尝试涵盖电路验证和仿真的最佳选择。

    谢谢、

    此致!

    Rolando A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rolando,

    附件是 SPICE 模式。您可以告诉此项目的终端设备 和 OEM。

    无论是否是新项目。

    THX.e2e.ti.com/.../LP8867_2D00_Q1_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip