This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/DCR010505:DCR010505

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, DCR010505
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/892677/webench-tools-dcr010505-dcr010505

主题中讨论的其他器件:DCR010505TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我可以采用 DCR010505的 SPICE 模型或 TINA-TI 模型吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有用于 DCR01系列器件的 SPICE 模型、无法向您提供此类请求。

    感谢您的理解、
    Alejandro