This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-060017:仿真

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/889881/tida-060017-simulation

器件型号:TIDA-060017
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS31

我想使用 Micro-Cap 对该设计进行仿真。 是否有适用于 SN65LVDS31/33的 SPICE 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们只有 IBIS 模型、可在 TI.com 上找到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的快速回复!

    我一直在使用 IBIS 模型来模拟信号、就像模拟单端信号一样、但我更希望包括驱动器差分输出的相互依存性。 我看到 IBIS 模型包括:  

    [DIFF_PIN]  INV_Pin  vdiff  tdelay_typ  tdelay_min  tdelay_max

    但是、我还没有找到有关仿真中的影响或如何将其纳入仿真的清晰文档。 您是否建议使用 IBIS 模型来仿真差分 I/O 的参考文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们的系统人员也不知道。