请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-060017 主题中讨论的其他器件:SN65LVDS31
我想使用 Micro-Cap 对该设计进行仿真。 是否有适用于 SN65LVDS31/33的 SPICE 模型?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想使用 Micro-Cap 对该设计进行仿真。 是否有适用于 SN65LVDS31/33的 SPICE 模型?
您好 Brian、
感谢您的快速回复!
我一直在使用 IBIS 模型来模拟信号、就像模拟单端信号一样、但我更希望包括驱动器差分输出的相互依存性。 我看到 IBIS 模型包括:
[DIFF_PIN] INV_Pin vdiff tdelay_typ tdelay_min tdelay_max
但是、我还没有找到有关仿真中的影响或如何将其纳入仿真的清晰文档。 您是否建议使用 IBIS 模型来仿真差分 I/O 的参考文档?