This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01243:TIDA-01243 EVM

Guru**** 1963975 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/890904/tida-01243-tida-01243-evm

器件型号:TIDA-01243

您好 TI 团队

我们计划将您的 USB-C 转 HDMI+充电解决方案设计到我们的主 PCB 中、我只需订购 TIDA-01243 EVM 即可、今天收到、我在测试过程中遇到了一些问题。

1.当我尝试通过 HDMI 将 Android 手机或 Samsung Dex 镜像到 LCD 显示器时、屏幕看起来不稳定、闪烁几次。 有 HDMI 连接/断开...

2.当我将5V/1.5A 电源连接到 J30充电端口时没有任何东西,这意味着没有任何充电电流流入手机。

3.桶形插孔输入是否仅接受20V 输入? 是否可以使用 DC_5V 泵启动 EVM 并为手机充电?  

 使用 EVM 之前是否需要任何设置或升级固件以及如何设置? 如果您能够获得您的全力支持以加速我们的产品、

谢谢

Rui  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rui

    请使用20V 电源输入。 如果您使用20V 电源输入、您是否能够为手机充电?

    对于 HDMI、问题是在不同的 HDMI 电缆上还是仅在一根电缆上发生? 您可以尝试使用较短的电缆吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢您的回复。

    1.是的、如果使用来自 J31的20V 输入、它可以为手机充电。 但在我们的应用中、只有5V/1.5A 电源可同时为 HDMI 转换器和充电电话供电。 那么、如何使用 J30 USB-C 输入5V 作为电源  呢?  

    如果我使用来自 J30的 PD 充电器输入、则在我先将5V 连接到 J30后、EVM 无法检测到手机插件。  我是否需要重新配置两个 PD 控制器(TPS6598X)?  

     我应该使用什么工具以及任何用户指南。 是否可以下载待机固件?

    2.用于 HDMI 闪烁问题与电缆无关。 间歇性连接/断开....

    顺便说一下、我们能否在新加坡获得您的 FAE 支持、我无法联系您的亚太热线。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已与我的新加坡同事联系、并要求他们与您联系以继续支持活动。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否向我提供您的电子邮件、以便我们可以与您联系?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Gim

    您可以联系我 shixr@esasing.com、

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您应该会看到来自 Gim 的电子邮件、我们可以通过我们当地的 FAE 继续为您提供支持。

    谢谢

    David

x 出现错误。请重试或与管理员联系。