This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21529:电压高达48V 的弱电压和高侧感应

Guru**** 2929750 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21529, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/892323/pmp21529-tweak-to-48v-and-high-side-sensing

器件型号:PMP21529
主题中讨论的其他器件: UCD3138

我正在查看 PMP21529、并正在考虑基于它进行新设计。  

几个问题:

它讨论的最大输入电压和输出电压为60V。 我希望通过调整 R1、R2、R9和 R10、我可以使用12V 铅酸电池电压来交换电源。 请确认。
我看到它使用低侧电流感应。 是否有人对为什么选择这种方法发表意见? 我需要高侧感应、以便系统具有公共接地。

这将适用于产品的 PoC。 我最终将需要一个隔离式双向降压/升压转换器。  您是否有适用于隔离式双向降压升压转换器的参考设计? (48V<->12V、100W 至500W 范围)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以更改 R1 R2 R9和 R10。 PMP21529的代码适用于锂离子电池、您需要更改铅酸电池的代码。

    您可以进行高侧电流感应、但它是高电压信号、您需要将信号降至2.5V 以下、然后连接到 UCD3138

    我们有非隔离式双向降压/升压、我不知道是否有任何隔离式参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    是的、可以将铅酸曲线放入代码中并移至高侧电流感应。

    我想、当我们到达隔离电桥时、我们会穿过隔离电桥。