This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54560:将 Webench PCB 布局文件更改为.dxf 文件

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/892494/webench-tools-tps54560-webench-pcb-layout-files-to-dxf-files

器件型号:TPS54560

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

客户希望将 Webench 生成的 PCB 布局转换为在 AutoCAD 中打开的.dxf 文件、因为他们没有 PCB 软件、CAD 工程师对 Cadence Allegro、Altium 等软件不了解 他们将在 AutoCAD 中设计 PCB。 我们能否将布局从 Webench 转换为.dxf?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

     无法从 WEBENCH 中导出 DXF 格式的 PCB 文件。 客户应至少拥有一个 PCB 软件(Altium / Allegro / Eagle/PADS),并使用 File (文件)--> Export (导出)--> DXF (DXF)选项将 PCB 文件转换为 DXF 格式

    此致、

    阿图尔