This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR36015:从仿真输出中删除波形

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/892418/webench-tools-lmr36015-deleting-waveforms-from-the-simulation-output

器件型号:LMR36015

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

仿真生成输出后、可以选择添加波形。 如果我添加一个波形、但希望将其删除、我该怎么做? 添加波形后、似乎没有用于删除波形的按钮、但我可能错过了它。

谢谢!

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    要删除任何波形、请左键单击 Vin 或 Vout 标度、您将能够看到以下选项。 按 Remove Probe (删除探头)以删除波形。

    此致、

    阿图尔