This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA 未加密模型错误

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/888826/tina-unencrypted-model-error

器件型号:TPS3851

我从 TI 网站下载了 TPS3851未加密 PSpice 瞬态模型、并尝试添加到 Tina。 它显示以下错误。

如何解决此问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACJ、

    我需要时间来调查此问题。 您是否曾尝试将该文件用于其他程序、如 PSpice? 这将有助于将问题根源缩小到文件或仿真器程序。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    否、我尝试仅在 TINA 9中使用该文件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACJ、

    语法与我看到的语法相同。 在调查之后、我认为问题是因为您使用的 TINA 9版本会使某些模型由于语法而不兼容。 请将 TINA 更新为最新版本(v9.3.200.277 SF-TI),并告诉我这是否解决了问题。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    好的、这可以解决该问题。

    谢谢、

    ACJ