This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01457:输出端具有 CBYT 和输出肖特基二极管

Guru**** 686160 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130, TIDA-01457, TIDA-01405
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/891570/tida-01457-cbyt-and-output-schottky-diode-on-output

器件型号:TIDA-01457
主题中讨论的其他器件:TPS82130TIDA-01405

大家好、

最近、我们将 TPS82130用作 IBB。 它们的原理图非常接近下面、除了 Cout 只有22uF。

我的问题如下:

  • 为什么在 VIN 和 VOUT 之间没有用于 TPS82130稳定性的 Cbyp?
  • 如果 TPS82130未连接 CBYp、则没有从其 VIN 到 GND 的旁路、问题出在哪

谢谢!

-文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    请查看 TIDA-01457指南的第2.3.8节、其中可能会回答您的问题。

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    非常感谢您在这段特殊时期的良好答复。 如下面的2.3.8所示、我们不建议在 IBB 中为 TPS82130添加 CBP。

     但是、在 SLVA469C 中、我们建议添加旁路电容器以保持器件稳定。

    我对这种差异有点困惑。

    • 您知道我应该提到什么吗?
    • 您知道为什么我们不需要 TPS82130的旁路电容器吗?

    谢谢!

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    让我看看我是否可以在应用手册中找到更多背景信息。 我不认为 Vin 和-Vout 之间的 Cbyp 始终是实现稳定性所必需的。 在任何速率下、TIDA-01457都经过测试并在没有 Cbyp 电容器的情况下保持稳定、而没有该电容器有助于消除输出端对肖特基二极管的需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    感谢您在此特殊时刻的帮助。 我的客户非常担心 Cbyt 的需求。 请帮助查看此内容。 TPS82130是一款很好的器件、我不希望它在其应用中存在问题。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    我联系了原始应用手册作者。 在编写该应用手册后、团队发现没有 Cbyp 方法的情况下效果良好。 这在这 份较新的应用手册中显示

    此外、这款适用于采用 IBB 配置的 TPS82130的第二参考设计 TIDA-01405还显示、在输入电压和输出电压之间不需要 Cbpy。

    关于您在初始帖子中的一点、即 TPS82130没有从其 VIN 到 GND 的旁路:
    如果您为 IBB 绘制电流路径、则主电源电流路径为1)处于导通状态、电流从输入(Cin)流经"高侧" FET 并流经电感器接地;然后2)处于关断状态、电流从-Vout (Cout)流经"低侧" FET 并通过电感器接地。 换言之、主电力输送电流环路在任何一种状态下都不会流经模块 Vin 流向模块 GND (-Vout)。
    对于以-Vout 为基准的内部控制电路的电容旁路、我认为可以考虑将 Cin 和 Cout 串联为从 Vin 到-Vout 的有效旁路电容(因为 Cin 是 Vin 到系统 GND、Cout 是 GND 到系统-Vout)。

    我希望这些信息对您有所帮助、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    非常感谢!

    -文豪