This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/AFE4490SPO2EVM:AFE44X0SOP2EVM GUI 可以#39;t 正常运行

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/891695/webench-tools-afe4490spo2evm-afe44x0sop2evm-gui-can-t-operate-normally

器件型号:AFE4490SPO2EVM

当我完成安装并打开 AFE44X0SOP2EVM GUI 时、它显示了2个窗口。 一个是中间带有红色条的打开接口、另一个是白色的运行接口。 但第二个接口未显示任何内容、该接口应显示"关于"、"器件配置"等信息 当我单击"run"按钮时、会弹出一个消息框、显示"Unable to execute the VI、the error must be resolved using the full development system of LabVIEW。Unable to execute the VI、the error must be resolved using the full development system of LabVIEW。" 之后、我安装了 LabVIEW 2018和 VISA 2018的完整版本、LabVIEW 可以顺利运行。 但探测仍在退出、我在 GUI 中看不到任何内容、更不用说使用它运行仿真或调试器件了。

我和我的朋友花了一整天的时间在这件事上、请寻求帮助、这是一件令人困惑的事情。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    运行 AE44x0SPO2EVM GUI 需要 LabVIEW 运行时引擎(RTE) 10、VISA 运行时引擎(5.01至14.0)与.NET Framework 3.5 (包括.NET 2.0和.NET 3.0)或更高版本之间的任何版本。

    1. 您能否验证您的计算机中是否安装了 LabVIEW RTE 10和 VISA RTE (上述任何版本)。 (开始>>控制面板>>添加/删除程序>> National Instruments >>单击卸载>>卸载)
      1. 如果找到、请在打开的 NI 软件面板中修复 LabVIEW RTE 和 VISA RTE
      2. 如果未找到 、您可以下载 LabVIEW RTE 10VISA RTE 14 并进行安装
    2. 您能否验证您的 PC 上是否安装了.NET Framework 3.5或更高版本。(开始>>控制面板>>添加/删除程序>>搜索.NET Framework)
      1. 如果未找到、您可以通过以下 链接进行安装

    以上步骤必须帮助您运行 GUI、否则您可以共享错误的屏幕截图。

    此致、

    DP