This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-060025:无法更新参考设计 TIDA-060025 EVM 中 MSP430F5529 EVM 的固件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-060025, TDC7201, MSP430F5529, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/892019/tida-060025-cannot-update-firmware-for-msp430f5529-evm-in-reference-design-tida-060025-evm

器件型号:TIDA-060025
主题中讨论的其他器件: TDC7201MSP430F5529TDC7200MSP430WARE

大家好、

我正在设计 TIDA-060025参考设计。  我在升级 TI 工程师为 MSPF5529 EVM 提供的固件时遇到问题(见下文)。  

我尝试同时安装 Windows 7 32位和64位以升级固件(按照 TI 工程师的建议)、但它们都无法正常工作。  

我使用了 TI 提供的 MSP430 USB 固件升级示例 v1.1.4软件来升级固件。 当我从未尝试升级指定的 TIDA-060025固件时、该软件停止工作(照片如下)。

我尝试了 TDC7200和 TDC7201 EVM 的其他可用固件、它们可以成功升级到 MSP430F5529 EVM (此板与 TDC 板一起支持从用户界面到 TDC 板的通信:配置 TDC 的工作模式、从 TDC 接收数据...)  

有人可以帮我解决这个问题吗? 我真的很着急。

非常感谢

e2e.ti.com/.../TIDA060025EVM_2D00_Firmware_2D00_v2.07.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phuoc、

    您是否尝试使用 Elprotronic Flash Pro 430等不同的闪存编程器加载固件?  这应该适用于.txt 文件。    

    https://www.elprotronic.com/pages/downloads

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已经尝试过 MSP430Ware 或 MSP430 USB 开发包中随附的 USB python 升级程序?

    我采用了您发布的固件、并使用 python 升级程序在没有错误的情况下重新刷写我的5529 Launchpad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 它现在可以工作了

    祝你度过美好的一天!