This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4844:电容器电感器计算

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/890489/pmp4844-capacitor-inductor-calculation

器件型号:PMP4844

请提供以下详细信息、

RIN1至 RIN4电阻器计算详细信息。

输出电感器和输出电容器计算

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarumathi、

    我不确定您所指的是什么电阻器、RIN1 - RIN4、这些电阻器是否来自 PMP4844原理图?

    对于输出电感器和输出电容器、您可以按照与降压转换器相同的方式计算这些值。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    在 PMP4844原理图中、我需要计算 R9、R13和 R11、R10的电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarumathi、

    这些电阻器构成内部比较器的分压器、用于输入欠压和输入过压。  UCC2897A 数据表中列出了比较器的阈值、数据表中的等式21和22对此进行了说明(第31页)。

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 PMP4844中、输入电压范围为18-54、因此标称电压可能为48V、

    但在我们的功率要求中、输入范围为20V-32V、因此我们的标称输入电压为24V、输出电压也为24V

     我从 http://www.ti.com/lit/an/slva477b/slva477b.pdf 获得了一个用于 电感器和电容器计算的公式

    如果我按照上述链接计算电感器值、则无法获得正确的值。

    请为此建议任何解决方案?

    或者、我应该使用与 PMP4844中相同的电感器/电容器值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sarumathi、

    您可以安全地使用参考设计中使用的相同输出电感器和电容器、因为您的输入范围在参考设计的输入范围内。

    如果要使用降压公式来选择输出电感器、则需要将输入电压乘以变压器的匝数比(将输入乘以系数2)。   

    谢谢、

    Brian