器件型号:PMP4844
请提供以下详细信息、
RIN1至 RIN4电阻器计算详细信息。
输出电感器和输出电容器计算
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:PMP4844
请提供以下详细信息、
RIN1至 RIN4电阻器计算详细信息。
输出电感器和输出电容器计算
您好、Sarumathi、
这些电阻器构成内部比较器的分压器、用于输入欠压和输入过压。 UCC2897A 数据表中列出了比较器的阈值、数据表中的等式21和22对此进行了说明(第31页)。
谢谢、
Brian
在 PMP4844中、输入电压范围为18-54、因此标称电压可能为48V、
但在我们的功率要求中、输入范围为20V-32V、因此我们的标称输入电压为24V、输出电压也为24V
我从 http://www.ti.com/lit/an/slva477b/slva477b.pdf 获得了一个用于 电感器和电容器计算的公式
如果我按照上述链接计算电感器值、则无法获得正确的值。
请为此建议任何解决方案?
或者、我应该使用与 PMP4844中相同的电感器/电容器值