This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/MSP432P401R:将处理过的原理图从 Ulibrarian 导入到 Altium Designer

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/891761/webench-tools-msp432p401r-importing-the-processed-schematic-from-ulibrarian-to-altium-designer

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好 TI 社区

我正在为我的机器人设计 PCB。 MCU 内核为 MSP432P401R。 Altium 设计工具库中似乎没有100引脚版本。 我在 Accelerated Design (AD) Inc 的 Ulibrarian 中进行了搜索、结果发现我可以处理原理图设计并将其导入到 Altium 中。 我遵循了该过程、但在该部分中出现了错误、如下面的屏幕截图所示。 有人有类似的经验、可以为我提供帮助?

我很感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saber、

    您应该选择 UL_FORM.pas 文件并运行。

    此致

    Johnson