请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP4844
您好!
我们将使用 PMP4844设计
我们的输入范围:20VDC 至32VDC
输出:24V@5A
我们的输入范围需要完成哪些更改。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:PMP4844
您好!
我们将使用 PMP4844设计
我们的输入范围:20VDC 至32VDC
输出:24V@5A
我们的输入范围需要完成哪些更改。
您好、Sarumathi、
需要更改许多位置。 我建议根据规格重新计算所有组件。 以下是 UCC2897A 计算器和用户指南供您参考。
http://www.ti.com/lit/zip/sluc662
http://www.ti.com/lit/an/slua535a/slua535a.pdf
此致、
Teng