This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 安全模式下的 XDS560v2 PRO TRACE?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2E05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/890568/xds560v2-pro-trace-in-safe-mode

主题中讨论的其他器件:66AK2E05

您好!

我有一个 Spectrum Digital XDS560v2 PRO TRACE、在66AK2E05电路板上使用过该跟踪、但现在由于启动问题、它似乎无法正常工作。

我已通过 LAN 和 USB 将其连接到 Linux PC、在打开电源时看到以下内容(时间可能为~1sec):

T0:我打开背面的开关、PWR Good 指示灯呈绿色亮起

T0+3sec:活动1 LED 亮起绿灯、稍后状态3 LED 也亮起红灯。 以太网链路现在也出现了。

T0+21sec:PC 在 USB 总线上检测到调试器、它看起来是正确的:

USB 2-1.1:使用 EHCI-PCI
USB 2-1.1的新高速 USB 器件编号14:找到新的 USB 器件、idVendor=0c55、idProduct=0562、bcdDevice=ff.ff
USB 2-1.1:新的 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
USB 2-1.1:产品:XDS560V2XXU USB 仿真

器:制造商:XX2XX2 

T0+24sec:活动1在~1秒内不定期闪烁2-3次、然后保持关闭状态、而状态3也会关闭。

之后、如果我尝试通过 CCS 使用调试器、例如、 测试我的目标配置我在 dmesg 中得到以下错误(每次测试两次):

USB 2-1.1:usbfs:进程31724 (sd560v2u_server)在使用
USB 2-1.1:usbfs:进程31724 (sd560v2u_server)在使用之前未声明接口0 

起初我没有注意到奇怪的 LED 状态(只有 PWR 正常、在启动后12V 输入保持开启状态)、并认为这是软件问题、所以我也尝试了 CCS10 (之前有 CCS9.3)以及其他 PC、但总是遇到相同的错误。 我尝试使用 DTC_conf 来设置和获取 XDS 的参数、它似乎起作用、我更改了 IP 地址、在下电上电后、我可以 ping IP I set.10。 我还尝试更改目标配置以使用 LAN 连接、但它不起作用、抱怨连接被拒绝、尽管我在 Wireshard 中看到了一些活动。

最后、我使用 DTC_conf 获得了所有参数、并注意到 safemode 为 true:

addrConf=:55756
addrio=:55755
boardRev=3
dtcName=none
epkRev=2.2.0.0
fpgaRev=none
ipAddress=10.55
ipBroadcast=none
ipSpectrum Client=10.10.10.55

ipGateway=none
ipPointaddress=none
ipPointTime=none ipastel=none=v2=v2=v2=v2=1055 ipv2=v2=v2=none=v2=v2=v2=v2=v2=v2=v2=1055:f



ipv2=v2=v2=v2=v2=v2=v2=none=v2=v2=v2=v2=v2=v2=v2=v2=v2=v2=v2=v2:f








那么、我的问题是这是如何引起的、我可以做些什么来恢复并恢复使用调试器?

提前感谢您、

Giannis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试重新刷写固件 v2.2.0.5、现在状态3 LED 指示灯开始熄灭、并在启动后大约24秒打开、这与活动1闪烁两次并保持关闭有关。 状态2始终保持关闭状态。

    DTC_conf 现在显示 safemode=false、但当我尝试通过 CCS 测试目标连接时、我再次得到 dmesg 中的 usbfs 错误、测试再次失败:

    [开始:Spectrum Digital XDSPRO USB Emulator_0]
    
    执行以下命令:
    
    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity
    
    [结果]
    
    
    --- [打印电路板配置路径名]---------------
    
    /home/morpheus/.ti/ccs901/0/0/BrdDat/testBoard.dat
    
    ---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------
    
    此实用程序已选择了560/2xx 类产品。
    此实用程序将加载程序的.do560v2u.out'。
    加载的 FPGA 图像:/opt/ti/ccs901/ccs/ccs_base/common/uscif/./././././xds560v2pro.xsvf
    库构建日期为2019年8月26日。
    库构建时间为'12:20:35'。
    库软件包版本为'8.3.0.00003'。
    库组件版本为'35.0.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    E_RPCENV_IO_ERROR (-6)无连接:DTC_IO_Receive::DTC_IO
    E_RPCENV_IO_ERROR (-6)无连接:DTC_IO_Receive:DTC_IO
    
    -- [发生了错误,该实用程序已中止]-----
    
    此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
    
    值为'-252'(0xffffff04)。
    标题为"SC_ERR_ECOM_Operation"。
    
    解释是:
    尝试通过 USCIF ECOM 操作 USCIF 接口失败。
    
    [结束:Spectrum Digital XDSPRO USB Emulator_0]
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Giannis、

    抱歉、我们不适合调试 Spectrum Digital 的器件。 您可能需要检查 Spectrum Digital。

    雷克斯