This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMX2694-EP:PLLatinum Sim

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2694-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/889509/webench-tools-lmx2694-ep-pllatinum-sim

器件型号:LMX2694-EP
Thread 中讨论的其他器件:LMX2594

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

PLLatinum Sim 的"选择器件"列表中没有合成器 LMX2694-EP。 我是否可以选择 LMX2594器件来设计外部环路滤波器、N 分频器分数设置(N、Fnum、Fden)将会得到完全相同的结果?  

对于编程,位图寄存器有什么区别?

谢谢

Jacquot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacquot、

    是的、您可以使用 LMX2594模型对 LMX2694进行仿真、差异应该很小。  

    至于编程、它们兼容99%。 请使用 TICS Pro 生成配置。