This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMG1210:LMG1210半桥 MOSFET 和 GaN FET 驱动器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/890687/webench-tools-lmg1210-lmg1210-half-bridge-mosfet-and-gan-fet-driver

器件型号:LMG1210

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

嗨、大家好、

我想使用 LMG1210来驱动我正在研究的特定项目(高频率直流/直流转换器)的 e-mode GaN FET。 在订购器件之前、我想运行仿真以确认它是否适合我的应用。 我尝试在 LTSpice 中运行仿真、并发现所提供的 SPICE 模型已加密。 是否有办法获取文件的未加密模型? 非常感谢您的帮助!

此致、

Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    让我给您发送一个朋友请求、然后我可以通过 PM 将其发送给您。

    如果您的问题得到了解答、请单击绿色按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、  

    非常感谢您的回答。 我已接受您的请求。 非常感谢你们的帮助!

    此致、

    Karan