This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM51551:缺少对使用 LM51551的 Sepic 的 Webench 支持

Guru**** 2525480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/890512/webench-tools-lm51551-missing-webench-support-for-sepic-using-lm51551

器件型号:LM51551

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我的客户需要仿真一个在3.6V - 36V 输入电压范围内运行并产生5V/5A 输出的 Sepic 转换器、但 Webench 拒绝接受此设置。
他应该使用哪些现有工具来仿真自己的电路?

请提供建议。

谢谢。

B.R M.A.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M.A.M:

    Webench 在 Sepic 拓扑中不支持该器件。 我已通知相关团队将其添加到他们的项目队列中。 现在、请咨询 SPICE 建模团队、了解他们是否已针对此器件验证了 Sepic 测试台。

    此致、

    Vishwanath