This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:需要交流/直流转换器和直流/直流转换器,它们可提供2个可选输出

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28631, UCC28632, UCC28634, LM25118, LM76005, UCC28600, UCC256403, LM5176-Q1, LM25088, LM22677

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/886012/webench-tools-require-ac-to-dc-converter-and-dc-to-dc-converter-which-gives-2-selectable-outputs

主题中讨论的其他器件:UCC28631UCC28632UCC28634LM25118LM76005UCC28600UCC256403LM5176-Q1LM25088LM22677

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

对于我们的一个应用、我们需要交流/直流转换器和直流/直流转换器、它们可提供2个可选输出。 我们的规格是

1)     交流输入:-160V 至260V 交流电源

直流输出1:- 32V,5A 电流

直流输出2:- 20V,5A 电流。

DC o/p 1或 DC o/P2是可选的

2)直流输入:- 22V 至40V 直流电源

直流输出1:- 32V,5A 电流

直流输出2:- 20V,5A 电流。

DC o/p 1或 DC o/P2是可选的

我们请求您提供有关如何继续的建议。 请关注最小 BOM 数目。