This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:如何在 PMP8740中计算垫片电感器磁芯损耗

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8740, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/890126/pmp8740-how-shim-inductor-core-loss-is-calculated-in-pmp8740

器件型号:PMP8740
主题中讨论的其他器件: UCC28950

尊敬的 Roberto:

对于 PMP8740 2 kW 并联电源模块、我有两个疑问

1、使用 PQ20/20磁芯作为匀场电感 器、磁 通量为10圈、磁通量为0.118T、磁芯损耗为0.63W。 您是如何通过计算得出0.63W 磁芯损耗的?

2.  您已将 IPP65R190CFD 用作 PSFB MOSFET。  您的设计中使用的 OSS (A、vg)的价值是什么?

此致

Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aneesh:

    关于匀场电感器的磁芯损耗、我在 TDK/Epcos 数据表中手动计算了。

    在随附的演示文稿中、我解释说要这么做很热(从幻灯片18开始)。

    MOSFET 输出电容: 我不n´t 我使用的确切数字、但通常需要考虑"有效输出电容、与能量相关"、此处为70pF 以计算开关损耗、而应使用 "有效输出电容 、与时间相关"、此处为336pF、用于计算 ZVS 时间。

    如果您的 question.e2e.ti.com/.../Magnetics-in-SMPS-Basics-by-Roberto-Scibilia.pdf 能解答您的疑问、请告诉我

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    1、PQ20/20内核的 Ve 为2.85Cm3、磁芯损耗为0.63W、因此请通过反转计算磁芯损耗密度、其值为221mW/cm3、该值几乎与 B=0.118T 时的 EPCOS 磁芯损耗曲线匹配。  

    2、我刚才根据公式计算了匀场电感值、我与计算值有一些不匹配。 我的计算如下

    输出电容(Qa、Avg)=336pF、输入电压(FB、标称值)=400V、负载(最小值)=0.15、Ipp =7.526A、Ilout=12A、NPS (fb)=9.5、 Llk=3.5uH

    根据计算结果,我将得到 Ls=(2*336pF*400*400)/(0.15*(7.536-(12/9.5))*(0.15*(7.536-(12/9.5))-3.5uH =118.43uH  

    假设  公式中没有用于 Load (Min)的方形项、则我将得到 Ls =((2 * 336pF* 400* 400)/0.15*(7.536-(12/9.5))*(7.536-(12/9.5))-3.5uH= 14.79uH

    因此、对于我来说、匀场电感器的磁芯总损耗是可以的

    但匀场电感器值计算显示不匹配、请告诉我计算出的错误在哪里?

    我也感谢您为打造如此出色的产品所做的努力。

    此致

    Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aneesh:

    感谢您的回复。

    我使用的公式取自之前发布的 UCC28950应用手册、请参阅第8页的公式(39):

    通过使用 Coss = 336pF、您答对了:如果我们希望 ZVS 降低至15%、则需要118.43uH。

    我之所以得到11.3uH、是因为我开发的第一个原型是使用650V、125毫欧、标准 FET、输出电容= 53pF (请参阅《2kW 可并行电源模块》白皮书的第13页、文档中也提供了 UCC28950产品页面支持)。

    因此、如果您希望使用我在最终原型中使用的最新 FET、输出电容= 336pF、并且希望 ZVS 降低至负载的15%、那么您需要~ LS = 120uH。 我知道该电感器过大、因此我建议将 ZVS 运行的最小负载电流设置在30%...50%的范围内。

    此致、

    Roberto