This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01573:裸片尺寸要求

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01573, LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/890305/tida-01573-bare-die-dimension-requirement

器件型号:TIDA-01573
主题中讨论的其他器件: LMG1020

您好!

我想问 一下 TIDA-01573评估板。 如果我们要将裸激光芯片通过电线连接到电路板上、尺寸要求是什么? 焊盘的尺寸和+/-焊盘之间的间距是多少? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jipeng、

    感谢您在 e2e 上进行深入探讨。 TIDA-01573与 LMG1020 EVM 相同。 有关 Altium 设计文件以及相关用户指南、请访问以下链接。 另请参阅 TIDA-01573设计指南。

    激光阳极和阴极焊盘足够大、可适应任何激光二极管或您的选择。 焊盘尺寸为116x58mil、焊盘之间的间距为28mil。 如果您有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢、