This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LMZ34002:运行 PSPICE 模型时出现未定义参数错误

Guru**** 2506995 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ34002, TPS84259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/888026/webench-tools-lmz34002-undefined-parameter-error-when-running-pspice-model

器件型号:LMZ34002
主题中讨论的其他器件: TPS84259

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

客户在尝试运行加密或未加密的 LMZ34002 PSpice 模型时遇到以下错误:

错误(ORPSIM-15167):未定义的参数:SS。

错误(ORPSIM-15167):未定义的参数:FAST_STARTUP。

 

在浏览未加密模型的代码时、我只看到对 FAST_STARTUP 的以下引用:

E_ABM1        N16778685 0值{if (FAST_STARTUP > 0.5、0、1)   }

 

如果他从 TPS84259运行加密模型、他会看到相同的 Fast_Startup 错误、但不会看到 SS 错误。  

似乎模型缺少 Params 语句来设置这些值。  

Webench 可用于此部件、但他需要一个有效的 PSpice 模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我们正在研究这一问题。我们很快就会再次与您讨论这一问题。

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试添加 Params 语句来设置 SS = 0和 Fast_startup = 1、模型似乎正常运行。 这似乎是正确的吗?

    我知道 SS 设置告诉模型是运行稳定状态还是启动、但我并不能真正确定 Fast_startup 的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    对拖延表示歉意。

    是的、库文件中似乎缺少 SS 和 Fast_startup。 现在请添加参数。 我们会将此问题转发给相关团队

    FAST_STARTUP = 1可缩短仿真期间的启动时间。 此功能似乎只是模型的一部分、可能是为了加快仿真。 要观察精确的启动行为、请设置 FAST_STARTUP=0。

    SS=1参数直接从稳态运行开始。

    如有任何疑问、请告知我们。

    谢谢、此致、

    Harish