This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI:TINA-TI 仿真的收敛问题

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/888725/tina-ti-convergence-problem-with-tina-ti-simulation

主题中讨论的其他器件:TLC555TINA-TISN74AUP2G79

您好!

我将使用 TLC555器件和 D 触发器对 TINA-TI 上的频率抖动电路进行瞬态分析。 但是、我遇到了一个"收敛问题。 检查分析参数"错误。 下面是该消息的屏幕截图。

当我分别对两个电路("非稳态250kHz 方波发生器.tsc"和"SN74AUP2G79- D 型触发器.tsc")中的每一个电路进行仿真时、仿真运行得非常完美。 但是、当两个电路组合时("频率抖动电路.tsc")、会出现收敛问题。

您能帮我理解并解决这一收敛问题吗? 这是不是因为我的电流分析参数配置设置不正确?

感谢您的帮助。  

e2e.ti.com/.../Frequency-Dithering-circuit.TSCe2e.ti.com/.../Astable-250kHz-square-wave-generator.TSCe2e.ti.com/.../SN74AUP2G79_2D00_D_2D00_type-flip_2D00_flop.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo、  

     感谢您对 TINA 的查询。  由于 TINA 是一个 DesignSoft/TINA 程序,因此最好使用 DesignSoft 支持页面 http://www.tina.com/technical-support/来处理问题  。  

    DesignSoft/TINA 团队非常乐于助人、这 是 TINA 支持的最直接方式。  请在问题解决后告知我们。

    此致、  

    ~Leonard