This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4334:多输出50VDC/2A、24VDC/1A、5VDC/0.5A 参考设计

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/888291/pmp4334-multi-output-50vdc-2a-24vdc-1a-5vdc-0-5a-reference-design

器件型号:PMP4334

您能否帮助推荐具有多路输出 50VDC/2A、24VDC/1A、5VDC/0.5A 和输入:90至265VAC (通用输入)的最佳适配参考设计?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahlad、

     

    感谢您关注 TI 控制器。

     

    虽然未明确说明、但我假设您正在寻找单级反激 PFC、因为您参考了此 E2E 主题的标题中的 PMP4334。

     

    搜索后、我找不到任何将单级 PFC 与变压器上的多个输出绕组组合在一起的参考设计。 PMP4334具有多个输出、但它们均来自单个次级绕组。  

     

    我建议将 PMP4334设计的初级侧示例与 PMP9638和/或 PMP5411的多路输出的次级侧示例相结合。

     

    PMP9638使用多个绕组提供多个输出电压。 绕组可以进行堆叠、如本 PMP 示例中所示、也可以进行分离。 除了主反馈输出外、除非应用进一步的后置调节、否则彼此的调节可能相当宽松。

     

    PMP5411使用多个非隔离式降压级从单个主高功率绕组生成稳压输出。 这些输出可以具有非常严格的调节、而不受负载的影响。

     

    对于您的应用、最佳拟合取决于每个输出的稳压要求、并且可能涉及上述两个次级侧示例的组合。

     

    此致、
    Ulrich