This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3940:LM3940

Guru**** 2767855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/887684/webench-tools-lm3940-lm3940

器件型号:LM3940

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

需要了解 LM3940 LDO 的效率。 或任何用于效率计算的应用手册或公式。

通常、LDO 的效率为65到70%。 但我需要知道用于设计输入电流计算的高效计算公式。

此致

Dhiren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhiren、

    可以通过将进入负载的功率除以进入 LDO 的功率来计算 LDO 的效率。 下面是可用于任何 LDO 的效率计算公式。 通常情况下、Iout 比 Ignd 大得多(有时称为 Iq 或静态电流)、这样 Ignd 可以被忽略、而效率只是 Vout/Vin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kyle