This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:PMP8740演示机

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/886804/pmp8740-pmp8740-demo-machine

器件型号:PMP8740

大家好、

我的客户希望评估我们 的 PMP8740参考设计。 我们是否可以通过任何方式申请 PMP8740的演示机进行客户测试? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我们没有任何原型要发货、您需要自行重建。
     TI.com 上提供了所需的所有数据、原理图、布局、C 代码等。

    随附了一份包含其他数据的设计评论、此致、Bernd

    e2e.ti.com/.../1638.07_5F00_2kWcharger_5F00_slup348.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernd、

    客户是否可以通过任何方式在 TI store 购买该产品? 客户希望购买一些原型以进行测试、从而节省更多设计时间。 谢谢。

    此致、

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我们既没有 库存原型 、也没有销售任何参考设计。
    PDS 参考设计的目的、以便为我们的客户提供一个起点。

    此致、Bernd